This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:手动或外部复位

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982569/pcm1754-q1-manual-or-external-reset

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1754

您好!

是否有任何手动或外部复位 PCM1754的方法?

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    PCM1754-Q1不具有复位功能。  我不知道为什么需要复位、但如果需要复位、您需要关闭并打开 VCC。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢。 这适用于 AKM 火灾。 这只是因为 AKM 器件具有该功能。

    此致、

    奥古里