This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:系统时钟时序

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982362/pcm1802-system-clock-timing

器件型号:PCM1802

你(们)好

您是否建议这么做

1.最小7ns 的系统时钟时序规格是否适用于数据表第15页的表1中所述的所有频率(8.192至49.152MHz)?

2.您是否具有 SCK 交流规格而不是低于?

 谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    是的、系统时钟脉冲时间不应短于指定的最小值。 我不确定您要查找的规格是什么、您能澄清一下吗?

    最棒的

    Zak