This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:从 tas2555迁移

Guru**** 2520700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982694/tas2557-moving-from-tas2555

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件:TAS2555

由于可用性、我的客户有兴趣从 TAS2555迁移到 TAS2557。 从硬件的角度来看、它们将 TAS2555上的 IN_P 和 IN_M 线路接地、但 TAS2557指示 NC 此引脚。 我们可以将这些引脚保留为 GND 还是需要更改布局以将其悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    将 C3和 D3引脚从 TAS2557连接到 GND 没有问题。 在这种情况下不需要进行任何更改。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器