This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M - SPDIF 输入无声音

Guru**** 2557670 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982136/tas5805m-tas5805m-no-sound-from-spdif-input

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好 TI,团队

我的客户使用 TAS5805M EVM AMPS038A SPDIF 输入来测试输出功率、现在没有声音。 我在 TI E2E 上看到过如下所示的一篇文章、请问此版本的 TAS5805M EVM 放大器038A 是否无法输入 SPDIF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,上传失败,供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    如果客户使用 USB 作为输入并且它工作、那么它与 XMOS/TAS5805无关。

    对于 SPDIF 输入、选择切换到 SPDIF、然后光学工作、而另一个 SPDIF 在某个版本中存在一些问题。

    BR、

    Alix Wan