This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:5W 单声道 PA 选择

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159721/tpa3110d2-5w-mono-pa-selection

器件型号:TPA3110D2

大家好、  

我的客户需要 PA、他们以前使用3W、但音量太小、因此需要升级。 以下是关键参数、

 

输出功率

~5W、单声道

电源

5V 或12V

负载

4Ωor 8Ω μ A

温度

-40~85 μ A

其他

无需诊断

开/关控制

 

客户更喜欢 D 类、我推广了 TPA3111D、但尺寸太大、引脚更小。 你有其他建议吗?