This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:BTL 中的输出 PWM 重叠

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994569/tpa3255-output-pwm-overlapping-in-btl

器件型号:TPA3255

大家好、

我正在开发一款适用于自供电 扬声器的小型放大器。

我的整个布局和电路运行良好、但 TPA3255不能正常运行。 该放大器计划在 BTL 模式下以600kHz 的电压以48V 的电压运行、但空闲功率为12瓦、无任何负载!  

除了输出滤波器外、放大器的电路和部件与 EVM 完全相同、每个 BTL 通道都有一个 Coilcraft UA8014 (是的、线圈很小、但扬声器阻抗为16欧姆!)。

我检查了所有部件、电压和 PCB 两次、但没有结果。 在图片中、您可以看到输出 A/B 的 PWM 重叠(C&D 确实是如此)。 输入端没有直流偏移或信号、因为在测量所有输入端时、电容器接地(接地至电容器、电容器连接至输入引脚)。  如果我以36V 的电压运行电路板、则 PVM 的上升/下降沿恰好在36V/2下交叉、空闲功率在没有负载的情况下下降至8瓦。  

通过将频率更改为450kHz、PWM 没有变化。

我还更改了放大器本身...

但愿你能帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、  

    空闲时的12W 功率耗散对于该器件来说肯定过高。 当然、这里会发生一些事情。  

    您是否能够共享原理图? 只需仔细检查一下它是否有任何东西。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    以下是远程信息处理:

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入端是否有隔直电容器? 我在原理图中看不到它们。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有47uF 直流阻断电容器、它们位于我的模拟输入表中。 它们直接连接到放大器的输入端。

    大家好

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mattias、

    我们实际上建议使用10uF 的直流阻断电容器。 这可能会导致您看到的一些问题。 您能否更改它们并尝试使用10uF。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我尝试了10uF、但仍然有相同的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我有另一个想法。 您是否曾尝试在没有连接到输出的负载的情况下运行器件?  

    您还可以重新上传原理图吗? 我很难看到这些值。  

    谢谢、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    该器件在没有任何负载的情况下运行、功耗为12W!

    这是一本介绍性的文章、希望您现在能阅读到更好的内容:

    我还从示波器中拍摄了新照片:

    希望您能帮我!

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我在我的末端做了一些测试、发现与您看到的一样、输出开关在48V 时似乎没有异常。  

    您如何具体测量 TPA3255的功率损耗? 在大多数情况下、很难将一个组件的损耗与系统的其余部分分开。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    感谢您的回答!

    在第8页的数据表中、当 PVDD 为51V 时、其说明 PIDLE = 2、5W、这对应于 ca。 50mA。

    我通过仅施加12V 和48V 电压即可为 TPA3255提供工作台电源来测量功率损耗。 首先在复位状态下运行 TPA、然后在没有任何负载的情况下进入导通状态、但需要所有必要的组件、包括输出滤波器。 在12V 电压下、电流约为100mA、几乎与数据表相对应。 但在48V 时、电流为250mA、会导致热线圈、而我的空闲电流大约比数据表中的高5倍。

    我尝试了10uH 线圈而不是7uH、现在我的空闲电流降至大约8、6W (180mA)。 但重叠的 PWM 仍然是相同的。

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    通过更改电感器可以看到这种变化、这是有道理的。 这可能表明空闲状态下的功率纹波高于应有的值。 因此、如果可能、下一步是测量输出电流纹波、以查看其是否与预期值相关。  

    您的信息证实了额外的功率损耗仅在输出级上。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    昨天、我尝试测量了电流纹波、结果表现出另一种奇怪的反应。 通过断开所有输出滤波器、TPA 消耗的电流高得多、并且在几秒钟内达到电流限制。

    为了排除 PCB 之外、我对我的设计进行了一些返工并重新订购了原型。 我希望我能在几天内回复你。

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您的更新。 请在您收到后通知我、并获取更多更新信息。

    谢谢、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    现在、新的 PCB 就在这里、我构建了一个新的原型。 一切都是一样的! 它将运行2-3分钟、我的输出滤波器将会补货! 100°C 及更高...有无负载。

    出什么问题了?

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我有几个问题要问您:

    • 您是否曾使用 EVM 测试过您正在驱动的扬声器?  
    • 您是否愿意与我分享布局?  
    • 您是否曾在器件处于空闲模式(无开关)时测试过器件、并查看其性能是否在数据表规格内?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我使用 EVM 和我自己的板测试了我的扬声器。  

    是的、我可以与您分享。 我可以将其发送到哪里?

    是的、我测试了所有内容。  

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    希望很快收到我的电子邮件!  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    可能不是那么快。 我们似乎在 E2E 上进行一些维护。 我将向您发送一个朋友请求、向您提供那里的信息。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、由于它已转到电子邮件讨论、我将关闭此主题。