大家好、
我正在开发一款适用于自供电 扬声器的小型放大器。
我的整个布局和电路运行良好、但 TPA3255不能正常运行。 该放大器计划在 BTL 模式下以600kHz 的电压以48V 的电压运行、但空闲功率为12瓦、无任何负载!
除了输出滤波器外、放大器的电路和部件与 EVM 完全相同、每个 BTL 通道都有一个 Coilcraft UA8014 (是的、线圈很小、但扬声器阻抗为16欧姆!)。
我检查了所有部件、电压和 PCB 两次、但没有结果。 在图片中、您可以看到输出 A/B 的 PWM 重叠(C&D 确实是如此)。 输入端没有直流偏移或信号、因为在测量所有输入端时、电容器接地(接地至电容器、电容器连接至输入引脚)。 如果我以36V 的电压运行电路板、则 PVM 的上升/下降沿恰好在36V/2下交叉、空闲功率在没有负载的情况下下降至8瓦。
通过将频率更改为450kHz、PWM 没有变化。
我还更改了放大器本身...
但愿你能帮帮我吗?