尊敬的 TI:
我想设计一个电路、通过两条 I2S 总线将两种声音从 AP 发送到 TLV320AIC3268音频编解码器、
控制(0或1)到编解码器的 GPIO、并 同时通过另一个 I2S (到 BT)和 HPL/R (到耳机)输出一个声音。
要设计上述操作、可以使用三条 I2S 总线(输入2ea、输出1ea)、
并询问应输入编解码器的哪个端口以及应输出哪个端口。
此外、询问我应该使用哪个 GPIO 引脚。
最后、如果我使用 TDM 模式(I2S)、能否将 I2S 总线(输入)减少至1ea 而不是2ea
请注意、