This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1972:软错误的影响

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996164/lm1972-effect-of-soft-error

器件型号:LM1972

大家好、

好的、客户想知道  LM1972中 uPOT 控制的移位寄存器是否会受到"软错误"的影响。 下面是详细信息。

"LM1972中 uPOT 控制的移位寄存器是否会受到"软错误"的影响?
如果是、是否可以定期/重复地将相同的设置数据覆盖到移位寄存器中、作为对"软错误"的抵消?
定期/重复覆盖常规操作中的设置数据是否不会影响 uPod 模拟性能(例如产生不必要的噪声)?"

提前感谢您、

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    建议 的定期以同样的增益书写的程序应该可以,我不会期望这会有问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回复。
    我知道定期向 LM1972工作中写入相同的增益是可以的。
    LM1972中移位寄存器发生软错误的可能性有多大? 请告诉我参考。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izumiya-San、

    我没有关于软错误的任何数据、到目前为止、我还没有在任何器件中看到过此类规格。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan 和大家好、

    很抱歉我迟到了。
    我了解您的情况。
    我将结束此问题。

    谢谢、此致、