This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:TAS2557EVM +LB2+PPC3 V3.2.0未通过硬件检查和扬声器标准化

Guru**** 2810845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996978/tas2557evm-tas2557evm-lb2-ppc3-v3-2-0-fails-hardware-checks-and-speaker-normalisation

器件型号:TAS2557EVM

在 Win10下运行的系统。

  1. 未通过硬件检查("无法播放音频")、尽管从连接的扬声器听到一声短促的提示音。
  2. 剩余的扬声器特性化例程运行正常、包括 SPL 测量。
  3. 无法实现扬声器归一("检查扬声器连接")、尽管从连接的扬声器听到单个线性调频脉冲。
  • 我相信在上周首次安装系统时、硬件检查通过正常。
  • 我尝试重新启动电脑、没有改进。
  • 我已经尝试重新安装软件(PPC3 + EVM 插件)、没有任何改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您是否知道是否可以从上次更改任何跳线设置? 您当前使用的跳线设置是什么?
    使用学习板时、请确保 IOVDD 跳线设置为1.8V。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我使用的是默认跳线设置、将 IOVDD 更改为1.8V 似乎没有什么区别、它的行为仍然不一致、有时如最初所述失败、有时通过测试也正常。 无论通过哪种方式、我都取得了一些进展。

    您能否告诉我这两种 ROM 模式的功能、因为 我在文档中找不到它们的功能参考?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    ROM 模式1是具有数字输入、信号处理功能的简单放大器、在此模式下禁用了 IV 检测。
    ROM 模式2与 ROM 1相同、但在启用 IV 检测的情况下、信号处理功能仍被禁用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器