This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:输出始终相同。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, DAC80502, DAC8822, DAC11001A, PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996921/pcm5122-the-output-are-always-the-same

器件型号:PCM5122
主题中讨论的其他器件: DAC80502DAC8822DAC11001APCM5100A

请帮助我了解原因。  PCM5122。 我正在研究 PCM5122的工作。 我正在使用 Raspberry Pi。 一切都很好。

我不明白为什么输出在任何采样率中总是看起来一样。

我期待看到其他东西。 正确更换 BCK 和 LRCK。

 Karu2003/HiFiBerry_test 上的代码和图片(github.com)

这些波从哪里来、为什么它们在采样率发生变化时不会改变?

谢谢你。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    该器件具有内插数字滤波器。  数字滤波器将根据其架构创建额外的样本(器件中有一些选项)。  从××角度来看、该器件的内插值最高为384kSPS (对于基于48K μ s 的样本)或352.8kSPS (基于44.1k μ s 的采样率)。  这意味着无论采样率如何、器件都可以使用相同的输出滤波器。  寄存器映射中有一些可用于禁用此功能的选项、但在使用较低采样率时、性能可能会下降。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我找到了。  "可通过写入第0页、寄存器43、D (4:0)进行选择。"

    只是没有找到关闭它的位置。 :(  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了用于 Linux 的驱动程序。 可以通过 ALSAMIX 更改此设置。

    如果我启用"固定流程"。  我看不到输出

    我需要一个"固定流程"计划。

    在哪里可以找到"固定流程"的示例程序?

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件数据表中详细介绍了固定工艺流程、但您可以使用 PurePath Studio 自定义这些值。  这使您能够实现一些 BQ 滤波器和 DRC。   使用具有自定义 DSP 系数的固定处理流程意味着您必须向器件写入~1000寄存器、因此、如果您想走这条路由、请记住这一点。   

    如果您尝试禁用数字滤波器(我不确定为什么要禁用)、您可以将寄存器34中的设置更改为"八进制"速度设置。

    也许您可以告诉我您在系统中尝试实施什么、我可以建议您使用的最佳器件/配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想   在 Raspberry Pi 上为我的 ROV 制作一个测深仪(高度计)。 我拥有成熟的 AFE。 我不需要滤波。 因为 AFE 中存在模拟摆变。 我需要一个没有输出延迟的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您可以考虑使用延迟小于2个样本的低延迟滤波器来使用 PCM5122。  但是、如果您想要真正的零延迟、那么您应该看看我们的精密 DAC。  您可以考虑使用 DAC80502、MDAC DAC8822或超高精度 DAC11001A 系列器件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    面向 未来的 DAC11001A。 :) 我为 RPi 购买了 PCM5100A。

     并制作了扫描测试发生器。  Karu2003/sweep_gen (github.com)

    现在、我想接收信号的成本是多少。

    可以关闭主题。

    Andrew。