This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:旁路引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4950, TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997249/lm4950-bypass-pin

器件型号:LM4950
主题中讨论的其他器件: TS5A22364

你(们)好

当 BYPASS 为高电平时、VOUT 仅为12V、并且没有声音输出。
当旁路短接至 GND 时、声音被输出。 请帮助确认问题是什么?

当旁路引脚被拉至低电平时、有声音输出、但声音异常且有噪声

  1. 引脚1:0.2V AC、2V DC 输入旁路引脚
  2. 引脚2、8:5.6V 直流
  3. 引脚9:0V 交流、6V 直流输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否在旁路引脚8处强制施加电压/GND? 该引脚应仅连接到相应的去耦电容器。

    器件的偏置在内部设置、并通过引脚8去耦。 VINB 不应连接到任何外部信号、而只应使用-VINA。 确保将串联交流耦合电容器和电阻器放置在-VINA 的输入端、如数据表中所示。 请确认您正在输出端使用 BTL 连接、类似于 数据表中的图66。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,lvan

    附件是客户的最终原理图、如下所示
    LM4950通过 TS5A22364进行切换
    ARIN R577 R575 10K、R519 R527 24.9K 是否会导致异常声音?

    e2e.ti.com/.../New-USB-Audio-_2800_002_2900_-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    旁路似乎被拉至一些外部电压。 客户是否有可能尝试仅将旁路引脚连接到去耦电容器? 可能需要移除串联电阻器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是否有任何来自客户的进一步反馈?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    客户将结构更改为输入/输出端子并增加电容、然后恢复正常

    电容的增加会影响什么?
    我需要在电容器中放置多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    这种情况下的最佳做法是在开关之后、而不是在开关之前使用串联耦合电容器。 这样、电容器将阻断可能与上一级耦合的任何偏移。
    耦合电容的值会影响频率响应、因为它会形成一个带有串联输入电阻的高通滤波器、大约1uF 的值应该是可以的。
    Cin2是否影响底部电路的结果?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器