This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:BST 使能时关断

Guru**** 1792800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2110EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995743/tas2110-shutdown-when-bst-enable

器件型号:TAS2110

您好!

我的客户正在评估 TAS2110。

当 BST 启用时、输出将按如下方式停止:

通过添加 VBST 引脚电容可改善这种现象。

您是否认为这是由什么引起的?

虽然我请求客户读取中断抵御器、但似乎需要时间。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、  

    这是使用 TAS2110EVM 还是客户电路板? 如果这是客户电路板、 他们是否愿意分享原理图? 电流 VBST 电容器的值是多少?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin - San、

    感谢你的答复。

    您是否可以接受我的朋友发送原理图的请求?

    我确认电容值。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin - San、

    >当前 VBST 电容的值是多少?  
    值为30uF。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、  

    我刚刚接受了朋友的请求。 当您有机会时、请将原理图发送给我、我们将查看它。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin - San、

    我发送了原理图。

    请参阅?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、  

    明天我将与我的团队一起回顾原理图、并将很快为您提供反馈。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    在查看您与我们的团队分享的原理图后、总体看起来不错、但我确实对 PVDD/VBST 有一些看法。

    建议在这些引脚上至少有2个去耦电容器、它们连接在一起、但位于 IC 的另一侧。 您应该在每个引脚附近放置至少1个电容器。
    升压轨中缺少去耦电容可能会导致一些时钟误差、最终导致器件关断。

    我的结论是、客户需要在 VBST/PVDD 中增加更多电容、这与客户测试结果一致。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器