This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:EVM 寄存器写入失败

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995379/tlv320aic3100-evm-register-writing-fails

器件型号:TLV320AIC3100

大家好、团队、

我的客户正在尝试按照用户指南使用 EVM 配置 TLV320AIC3100寄存器。

但是、EVM 不会更改在 GUI 上修改的参数(例如时钟频率)。

当 EVM 连接到 PC 时 、GUI 显示 TLV320AIC3100已连接。 因此、我想寄存器值未在 EEPROM 上正确编程。

您能告诉我 如何进行调试吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    是否有任何其他写入器件的操作? 如果您可以提供一些时钟设置的图像、这会很有帮助。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    给你。

    任何其他写入也不起作用。 在 GUI 上修改 MCLK 和其他设置、然后由示波器测量、但与默认的12MHz 没有变化。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    显示您正在使用 AIC3120EVM。 在本例中、AIC3120是否替换为 AIC3100?

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    不知怎么说、我的客户决定保留 AIC3120。 很抱歉让人感到困惑、但请 不要介意此帖子中的 AIC3100。

    通过由寄存器检查器输入一些命令、一些寄存器设置看起来像已编程的、但 当读取 寄存器设置时、该值  与我的客户编程的值不同。

    此外、当 通过读取命令读取寄存器检查器值时、这些值会更新为其他值。

    发送数据时、I2C 波形看起来像单脉冲。

    我想我的客户缺少一些流程(我想用户指南中的第2.6章)。

    您能否建议 HO 解决此问题?

    此致、

    Itoh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    无需担心器件混淆。  

    客户能否使用命令行界面发送命令并检查这是否起作用?

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    好的、我会询问我的客户。

    同时、您能否详细说明您建议使用命令行界面的原因?

    寄存器检查器和 方框图是否可能无法正常工作?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我之前已经看到、寄存器检测器块是一个小问题、阻止了对器件进行一些寄存器写入。 GUI 是在一段时间前开发的、我不确定主要是使用寄存器检查器向器件发送写入命令。  

    无论采用哪种方式、我已经多次使用命令行界面、没有遇到任何问题。  

    此致、
    Aaron Estrada