大家好、团队、
我的客户正在尝试按照用户指南使用 EVM 配置 TLV320AIC3100寄存器。
但是、EVM 不会更改在 GUI 上修改的参数(例如时钟频率)。
当 EVM 连接到 PC 时 、GUI 显示 TLV320AIC3100已连接。 因此、我想寄存器值未在 EEPROM 上正确编程。
您能告诉我 如何进行调试吗?
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户正在尝试按照用户指南使用 EVM 配置 TLV320AIC3100寄存器。
但是、EVM 不会更改在 GUI 上修改的参数(例如时钟频率)。
当 EVM 连接到 PC 时 、GUI 显示 TLV320AIC3100已连接。 因此、我想寄存器值未在 EEPROM 上正确编程。
您能告诉我 如何进行调试吗?
此致、
Itoh
Aaron San、您好!
不知怎么说、我的客户决定保留 AIC3120。 很抱歉让人感到困惑、但请 不要介意此帖子中的 AIC3100。
通过由寄存器检查器输入一些命令、一些寄存器设置看起来像已编程的、但 当读取 寄存器设置时、该值 与我的客户编程的值不同。
此外、当 通过读取命令读取寄存器检查器值时、这些值会更新为其他值。
发送数据时、I2C 波形看起来像单脉冲。
我想我的客户缺少一些流程(我想用户指南中的第2.6章)。
您能否建议 HO 解决此问题?
此致、
Itoh