This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755M DRC

Guru**** 2525080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994673/tas5755m-tas5755m-drc

器件型号:TAS5755M

尊敬的 TI 团队:

当 TAS5755处于单声道1.1中时、发现高音的 DRC 和低音无法完全分离;当只输入高音或单独输入低音时、DRC 可以很好地控制。 当高音和低音信号同时输入时、会产生干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         TAS5755仅支持2.1模式、因此我想知道在哪里可以将其设置为1.1模式?

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leon,

    现在产品已经制作好了、有没有办法解决这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

          无论它是否在生产中。 我们需要先弄清楚这个问题。

          1.如何实现1.1模式? 你有什么原理图吗?

          2.高音/低音 DRC 的含义是什么? 您是否使用 PPC1或 GDE 软件进行调优?

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leon,

    1,随附原理图 diagrame2e.ti.com/.../TAS5755M2.pdf

    2,Mono1.1模式意味着两个通道的 DRC 是独立的。 (输入信号发送相同的信号);现在需要解决的问题是如何分离 DRC1和 DRC2?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

         如前 所述、TAS5755不支持1.1模式、因为 OUTA 和 OUTB 设置为 SE 输出、OUTC/OUTD 设置为 BTL 输出 、在2.1模式下、您可能听不到 TW 通道中的任何内容。

         2.我们建议使用 GDE GUI 来调试 TAS5755、链接如下所示: https://www.ti.com/lit/zip/sloc257

         根据我的 EVM 测试、它可以分离 DRC1和 DRC2。  您可以看到 TAS5755 2.1模式处理流程如下、红线和绿线表示 SE 输出通道(左声道和右声道)、蓝线表示低音扬声器单声道、DRC 1表示红色和绿色线、而 DRC2表示蓝色线。 建议您使用我们的 TAS5755M EVM 进行验证。

        

    BRS

    Leon