尊敬的 TI 专家:
我们将 TAS6424M-Q1用于汽车应用:
- PVDD = 13.5V
LC 滤波器:BTL 共模、3.3uH 和1uF
-负载:2 Ω、4通道
-我们 希望它在 TDM8 32位(或24位)接口、MCLK 和 SCLK 短接、SDIN1被使用、SDIN2接地时运行。
- FSYNC = 44.1kHz
- SCLK = 11.289MHz
当前寄存器设置:
地址 | 寄存器 | 值 | 注释 |
0x00 | 模式控制 | 0x00 | |
0x01 | 其他控制1. | 0x11 | 过流为2级 增益电平2 = 15V 峰值输出电压 |
0x02 | 其他控制2. | 0x62 | |
0x03 | SAP 控制(串行音频端口控制) | 0x06 | 44.1kHz、TDM 24位或32位、DSP 模式(16位或24位) |
0x04 | 通道状态控制 | 0x00 | |
0x05 | 通道1音量控制 | 0xc6 | -4.5dB |
0x06 | 通道2音量控制 | 0xc6 | -4.5dB |
0x07 | 通道3音量控制 | 0xc6 | -4.5dB |
0x08 | 通道4音量控制 | 0xc6 | -4.5dB |
到目前为止、我们遇到了一些问题:
我们预计峰值输出电压为8.5V、信号为0dBFS。 但测试显示、4V 峰值与-18dBFS 信号(TDM 信号由音频分析仪生成)、并且在-12dBFS 输入时输出开始削波。 您能否验证我们的增益和音量设置?
2.输出具有奇怪的噪声,振幅为500mV。 只要我们提供 TDM 时钟、噪声就会出现、无论数据是0还是其他任何值。 如果我们停止 TDM 时钟、噪声消失。
请检查我们的寄存器设置、哪些设置可能会导致此噪声?
您能否解释一下数据表 9.6.4小节中描述的输入格式"DSP 模式"和其他格式 SAP 控制(串行音频端口控制)寄存器:
谢谢你。