This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:HPL 和 HPR 引脚问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997604/tlv320dac3101-question-of-hpl-and-hpr-pin

器件型号:TLV320DAC3101

尊敬的团队:

我们的客户有如下问题、您能为其提供支持吗?

客户通常使用 I2S 信号输入、时钟信号也正常、但 HPL 和 HPR 输出仅为1.2V。 

您能指导我们如何找出根本原因吗?
非常感谢!

BR、
Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否提供有关此方面的更多详细信息? 让我在下面补充一些问题:

    • 什么是负载阻抗? 如果负载断开、电压范围是否发生变化?
    • 您的 HPVDD 电源电压是多少?
    • 您能否共享器件的配置? 如果您有脚本或类似的内容
    • 如果增加放大器的增益、输出是否仅削波?
    • 如果不使用 EVM、是否可以共享原理图和布局? 这是为了检查是否存在硬件问题

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan 、

    感谢 您的帮助、如紫色所述的回复。  

     

    • 什么是负载阻抗? 如果负载断开、电压范围是否发生变化?

    => 4欧姆扬声器。 如果负载断开、输出不会改变

     

    • 您的 HPVDD 电源电压是多少?

    =>3.3V

    • 您能否共享器件的配置? 如果您有脚本或类似的内容
    • 如果增加放大器的增益、输出是否仅削波?

     

    =>因为修复固件代码我无法更改源代码、所以我只使用默认 设置。

    • 如果不使用 EVM、是否可以共享原理图和布局? 这是为了检查是否存在硬件问题

     

     非常感谢、

    Jimmy

     

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的参与、我将查看并在近期提供进一步的评论。

    您是否有机会共享 DAC 器件输出信号的示波器捕获?
    我会自己捕获一些数据、并与您分享、以便您进行比较、如果这有所帮助。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    所述1.2V 是在 TLV320DAC3101的输出端? 还是连接到 DAC 输出端的功率放大器的输出端?
    您能否尝试移除 R58和 R59并检查 DAC 输出端的电压?

    请注意、HP 输出路径有两个模拟增益、即0至-78dB 的模拟衰减和0至9dB 的 HP 驱动器增益、您可能需要降低模拟衰减? 进入高阻抗负载的 HP 驱动器的输出幅值应接近 HPVDD 电压~3V。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器