This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:原理图串

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996967/tlv320aic3104-schematic-reivewer

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 TLV320AIC3104中进行设计、这是一个好消息。

您可以帮助查看原理图吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    电源

    • 电源去耦看起来不错。 请在布局中将去耦电容器尽可能靠近器件放置。

    •数据表中提到了建议的电源启动顺序。 我们还在 此处提供了有关电源定序的 E2E 常见问题解答。

    输入

    • 未使用的输入应通过0.47uF 电容器连接到 GND。 为了可能节省一些布板空间、所有未使用的输入都可以连接在一起并通过单个0.47uF 电容器连接到 GND。

    输出

    • 建议将未使用的输出保持悬空。

    • 我看到正在使用 MIC/耳机检测功能。 对于 HP_DETECT、它被上拉至3.3V。 为了使耳机检测正常工作、不需要这样做。 我已经包含了有关使用耳机检测的应用手册、以提供有关此功能的更多信息。

    数字接口

    • 我看到数字接口引脚(BLCK、WCLK、DIN、DOUT)上有一些电阻值为0欧姆的串联电阻。 为了帮助解决振铃和过冲问题、我们建议使用22-33欧姆的小电阻。

    I2C

    • 建议将 I2C 线路上拉至 IOVDD。

    e2e.ti.com/.../3000.Headset_5F00_Detection.pdf

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron

    客户对 TI/ TLV320AIC3104IRHBT 有两个问题、如下所示。

    可以推荐吗?

    1. TI/ TLV320AIC3104IRHBT 的引脚31 (复位引脚)。 它在芯片组内部上拉或浮动。
    2. 当所有电源就绪时、复位引脚必须被下拉至少10ns?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    1.我认为复位引脚是漏极开路、应根据需要上拉至高电平并驱动至低电平。  

    2.复位必须在电源序列期间保持低电平、并且应在所有电源完全通电后至少10ns 继续保持低电平。  

    此致、

    Aaron Estrada