This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:手动 PLL 配置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996595/tlv320adc3140-manual-pll-configuration

器件型号:TLV320ADC3140

您好!

ADC3140能否手动配置 PLL 设置?

尽管数据表中未对其进行说明、但它似乎能够在 PPC3上进行设置。

如果可能、  

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    是的、ADC3140 PLL 设置可以手动配置、但由于器件不支持所有采样率、因此手动配置 PLL 很少见、我们建议大多数用户使用自动时钟配置。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢你的答复。

    您能否共享有关配置 PLL 设置的寄存器信息?

    此致、

    Kuramocni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    您能否 分享一下您的客户希望手动配置 PLL 的原因、我们可以帮助验证正确的配置设置。  它们是尝试在非音频频率下工作还是使用不受支持的频率的 MCLK 工作? 在执行此操作时、我们需要考虑一些因素、这些因素会延长超过有效的 PLL 设置。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ASI 总线错误出现在其系统上。

    他们希望尝试手动配置以调查错误的原因。

    因此他们需要这些信息。

    此致、

    Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我建议使用 GUI 对此进行编程、因为它将向您显示是否有任何限制被红色值所违反。 您还可以使用 I2C 监视器记录保存配置时写入的寄存器。

    如果您可以共享他们正在使用的时钟配置、那么我们可以帮助调试他们看到 ASI 错误的原因。  

    最棒的

    Zak