This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:测试过程中发出爆裂声

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1, TPA3111D1EVM, LM1971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995642/tpa3111d1-popping-sound-during-test

器件型号:TPA3111D1
主题中讨论的其他器件: 、LM1971

大家好、团队、

我收到了客户关于 TPA3111D1测试期间爆裂声的问题。

■问题

当 SD (关断)端子设置为 H (启用输出)时、扬声器发出爆裂声。 如果这种情况有一些变通办法,他们希望知道。

电源电压为+24V 直流、其电路设计参考了 TPA3111D1EVM 的原理图。

如果您能对此发表评论、我将不胜感激。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    该弹出信号主要来自启动时输入不匹配的情况。  

    您能告诉我输入电容器的值和尺寸吗?

    您可以要求客户更改较小的值和较大的电容器。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。

    客户知道爆音的主要原因是启动时输入不匹配。  在此基础上、我从他们那里接收到以下反馈:

    [电流输入电容器]

    电容器容量为1uF、与 IC 数据表和 TPA3111D1EVM 数据表相同。

    有关连接到 INP 和 INN 端子的电容器的详细信息、请参阅以下内容。

    • 型号:GRM155R61E105KE11D

    www.murata.com/.../productdetail

    • 容量:1uF
    • 尺寸:1.0mm x 0.5mm
    • 额定电压:25V

    注意:TPA3111D1具有+24VDC 的电源。

    INN 端子通过上述电容器连接到 GND。

    INP 端子也通过上述电容器连接到 LM1971 (直流+5V 电源)。

    您能否告诉我们、 为什么它会通过更小、更大的电容器而得到改进? 我们对此并不熟悉。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Derek 是商务旅行、我们将很快与您联系。

    BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryotaro、

    当器件启动时、内部 Vbias 有时会为输入电容器充电。 如果输入电容器值存在大不匹配、IN_P/N 将存在电压差、然后将其放大以产生一些噼啪噪声。 更换小输入电容器可能会缩短充电时间。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我收到了客户的意见、将电容器更改为较小的值即可成功解决客户的噼啪噪声。 感谢你的帮助。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryotaro、

    很新!

    感谢您的更新!

     

    此致、

    Derek