This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:TPA3244信号削波检测功能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995401/tpa3244-tpa3244-signal-clipping-detection-functionality

器件型号:TPA3244

大家好、

我设计的放大器在 BTL 模式下的功率级中使用 TPA3244、其中一个通道配置为与低音扬声器配合使用、另一个通道配置为与高音扬声器配合使用。 在高音量下使用放大器时、低音扬声器似乎"失去控制"、并且锥体开始折叠。 我研究了许多可能的原因(电源是250W Meanwell SMPS)、但在检查 CLIP/OTW 信号时、当信号变低时、问题似乎会发生。 您能否解释一下当削波检测电路介入时、输出信号到底会发生什么情况? 即使在1-2%的削波下、我也应该能够使用该放大器、但低音扬声器失去控制的方式让我担心它可能会因长时间使用而损坏、除了音乐音质变得太差、无法在这些高音量下良好地聆听。

谢谢你。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您说低音扬声器在1-2%的削波水平上意外运行? 您可以更正、该值太低、无法实现该值。 您是否曾尝试过通过电阻负载运行器件并检查信号以查看其是否出现相同的问题?  

     我建议阅读  数据表的第9.4.1.2节"信号削波和脉冲注入器"、详细了解器件如何处理削波。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    很抱歉我迟到的回复、感谢您的反馈。

    老实说、我已经再次阅读了数据表、但我仍然无法真正理解 CLIP/OTW 生效时发生的确切情况。 音频信号是否实际发生了什么情况(我理解这一点)、或者 CLIP/OTW 信号是否只是变为低电平、也就是这种情况(请参阅所附的 CLIP/OTW 信号图像)? 除了低音扬声器失去控制外、我们还注意到、在这些时刻、声音变得越来越难听、越来越令人愉悦。

    再次感谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    CLIP_OTW 引脚只是一个警告引脚。 它不会改变器件的行为方式、它只是在发生削波或 OTW 时进行报告。

    扬声器阻抗是多少? 额定功率是多少? 此问题是仅在特定频率下发生还是在整个音频频带内发生?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    很抱歉耽误你的回答。 您的回答令人满意、我只需要了解在有源削波的情况下信号是否发生了任何变化。 我正在从不同的角度来解决这个问题、因此我们可以将案例视为已关闭。

    非常感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢您告知我们! 我很高兴能够为您提供帮助。  

    此致、

    Robert Clifton