This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:Pure Path Biquad -高带宽和低带宽滤波器

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996288/tlv320aic3268-pure-path-biquad---high-and-low-bandpass-filters

器件型号:TLV320AIC3268

TI 专家、

在 PurePath 中、是否需要两个单独的 BiQuad 来执行高通和低通滤波器?  或者、您能否在双二阶滤波器设计工具中为第二种滤波器类型添加第二行?  如果是,如何插入第二行?

谢谢你。

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否需要两个 BiQuad?  在 Biquad 设计工具中、为什么它们允许多条线路?  如何添加其他行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    您可以为低通和高通滤波使用专用的带通滤波器、但根据您想要设置截止频率的位置、这可能不切实际、您最好为低通和高通部分使用更多受控滤波器。  

    您可以通过选择双二阶块并更改实例数、将多个双二阶滤波器添加到一条路径  

    执行此操作时、您将在滤波器设计工具中看到其他双二阶选项、并在属性窗口中看到其他系数

    然后、您可以查看各个滤波器以及完整滤波器路径的复合响应、复合响应将应用于通过此双二阶块路由的任何信号。

    最棒的

    Zak