This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:PPC3:热特性限制失败

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992262/tas2557evm-ppc3-thermal-characterization-limit-fail

尊敬的 TI 团队

  热特性 限制 awlay 无法正常工作、扬声器无法加热至指定温度。

PPC3设置,如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在热特性测试运行时、扬声器是否发热? 如果是、它达到最高温度的程度如何?  

    此外、您以多高的频率运行热特性? 您可以尝试调节此值、因为扬声器在不同频率下的发热速度可能会更快。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们从你们那里听到过,已经有一段时间了。 我现在将关闭此主题。 如果需要、请随时在此处回复或启动新主题。  

    此致、  

    Justin Beigel