This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:针对/SDZ 引脚的问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994069/tas2562-question-for-sdz-pin

器件型号:TAS2562

您好专家。

我想知道 SDZ 引脚的规格。
您是否会告诉我以下规格?
SDZ 为高电平时、・μ A 灌电流?
・高级逻辑电平的最小值和典型值

我期待着你们的帮助。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    关于逻辑电平、请参阅数据表中的下表、典型值为 VDD 本身:

    我必须检查是否有任何灌电流的日志数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的支持。

    是否有任何有关灌电流的更新?

    您还说了典型的 SDZ 高电平是 VDD。
    这是否意味着 SDZ 不仅在施加0.65xVDD、而且在 VDD 上也永远不起作用?
    这个问题是 SDZ 引脚的绝对最大电压为 VDD+0.3、因此裕度看起来很小。
    此外、我的客户发现当引脚电压达到0.65xVDD 时、SDZ 没有反应。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我找不到灌电流数据。
    只要 SDz 引脚电压高于0.65xVDD、器件就应退出硬件关断模式。
    我的意思是 VDD 电压本身通常用于拉 SDz 引脚。

    您能否提供显示在 SDz 引脚上使用的0.65xVDD 上的测试的数据? 是否有任何原因无法将该引脚拉至 VDD 而不是较低的电压?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    如前所述、您是否有关于在 SDz 引脚上使用0.65xVDD 进行测试的更多信息?
    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器