This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5727:tas5727的应用

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5727, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991357/tas5727-application-of-tas5727

器件型号:TAS5727
主题中讨论的其他器件: TAS5805M

当我使用 tas5727与主器件 I2S 通信时、当主 IC 使用11.2896m 扩频晶体振荡器时、1.8khz 时将出现高频噪声。 请帮助查看是否有解决方案、或者 tas5727是否可以使用三线系统(无 MCLK)与主器件通信? 晶体振荡器使用 SiTime 的 sit9005  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

         我手头没有 EVM、因此我需要先与团队进行检查、然后向您提供一些反馈。

    BRS

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、     

        您可以参考此 E2E 问题:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/audio-forum/253844/tas5727-without-mclk

         如果没有外部 MCLK、器件将无法播放音频。 内部时钟(DCLK)用于维持 I2C 通信和空闲输出 PWM 开关等操作。 因此、实际上数据表的说法是"即使没有 MCLK、也可以执行 I2C 读取/写入操作、并且输出 PWM 将继续在空闲模式下切换"。  

         也就是说、在 MCLK 和 SCLK 上使用单个时钟的一个选项是、如果采样率为44.1kHz/48kHz (即 LRCLK)。 凭借44.1K/48KF 的速率、一个64*FS 时钟可在 SCLK 和 MCLK 引脚上使用。

    BRS

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

      我知道如果没有外部 MCLK、器件将无法播放音频。但 我想知道、当我在 MCU 上使用 SIT9005的扩频晶体时、是否有办法预发1.8Khz HF 噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

         我们的器件必须需要稳定的 I2S 时钟才能输出正确的音频。 您确定您的 I2S 时钟是否稳定?  

    BRS

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺少响应而关闭此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leon,您好、如果我们使用 TAS5727、我们不能使用扩频晶体 振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

         是的、不建议使用扩频 OCS。

         但另一种方法是、当以48kHz/44.1kHz 采样率运行时、TAS5727可以为 BCLK 和 MCLK 使用相同的时钟(64×FS)、这意味着您需要在外部将 BCLK 和 MCLK 连接在一起。 如果使用不同的采样率、则必须提供 MCLK。

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

     好的、非常感谢。我试了一下。 我不知道它是否无法输出正确的音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我只是测试一下、1.8khz 时会有高频噪声。 但我们的另一个产品使用 TAS5805M、 在1.8khz 时不会出现高频噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

         这两个器件的结构不同、TAS5805M 为闭环、TAS5727为开环。 因此、TAS5805M 具有更强的抗干扰能力

         那么、您的所有 I2S 时钟都是由该扩频晶体 振荡器生成的? 如果是、我们建议您更改一  个晶体振荡器。

    RRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

       谢谢你。

       是的、 我们所有 的 I2S 时钟都是由该扩频晶体 振荡器生成的、因为我们需要获得更好的 EMC 测试结果、所以我们必须使用 ssco。通用晶体振荡器或其他晶体 振荡器不符合我们的要求、我们 已经决定将功率放大器更改为 TAS5805M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您对 TAS5805M 有任何疑问、请联系我们。  

    关闭此线程、因为您正在更改设备。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

      我不知道如何关闭线程、因为我以前从未使用过它。