This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700EVM:压电式控制台无法识别

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997789/drv2700evm-drv2700evm-not-recognized-by-the-piezo-control-console

器件型号:DRV2700EVM

大家好、  

我尝试使用 PiezoControlConsole.exe 来驱动 DRV2700EVMDRV2700EVM 、但我的笔记本电脑无法识别 DRV2700EVM。
在 GUI 中、USB 按钮为空白、如下所示:

我的笔记本电脑系统是 win10。 我尝试 通过单击 GUI -> Help -> Firmware Update、然后按按钮 SW1并扫描设备来更新 EVM 的固件。 但它不起作用。  我附上了以下结果。

是否有人提出任何建议? 非常感谢。

祝你一切顺利、

Yugang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于固件更新、请确保在按住 SW1按钮的同时拔下 EVM 并将其插回。 必须在电路板上电时按住按钮、才能使其正确进入 BSL 模式。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的及时回复。 我已经尝试过您的建议、但仍然无法正常工作。 固件无法更新、PiezoControlConsole.exe 无法识别   DRV2700EVM。

    祝你一切顺利、

    Yugang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我再次回答。 刚才我再次尝试了您的建议。 至于 fimware 更新、当我单击"Scan Device"(扫描设备)按钮时、状态为空白现在显示:

    "BSL 器件已断开连接
    找到 TI 标准 BSL 器件。
    需要更新 TI-txt 格式固件"

    我无法理解这意味着什么。 你有什么想法吗?

    谢谢、

    Yugang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是我最新的更新。 状态为空白后  

    "BSL 器件已断开连接
    找到 TI 标准 BSL 器件。
    需要更新 TI-txt 格式固件"

    我通过"打开固件"选择了固件文件、然后单击"更新"按钮。 然后 更新固件、 PiezoControlConsole.exe 现在可以识别 DRV2700EVM。

    感谢你的帮助。

    祝您一切顺利、

    Yugang