This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:可在平台上播放音频(TAS5805和 ALC4050)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996184/tas5805m-can-t-play-sound-on-the-platform-tas5805-with-alc4050

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805、、

您好、TI 专家:

 在我们进行调优期间、有一些问题需要您的支持...

项目功能:USB2.0使用放大器转换音频,解决方案是 ALC4050和 TAS5805。

 项目状态: 主机可以检测 USB2.0音频设备并切换 PC 上的 USB2.0音频、但听不到 SPK 发出的任何声音。

            我们已经检查 了 TAS5805的输入 I2S 信号、它上面似乎有信号。 但我们不知道正确或不正确。

           下面的波形 捕获供您参考。

请给 TAS5805下的剂量、是否必须将任何固件或任何配置文件下载到 ALC4050?  

 如果是、如何获取它们? 请与我分享。

我们的固件团队在拥有调优固件时有以下问题。

1, 放大器的 I2C (TAS5805)和格式是什么?
2,  哪些值需要填写哪个寄存器?
3, ALC4050仅输出48K 或16位的 I2S 信号。

 4、如果 I2S 格式发生变化、则将通过 I2C 将放大器寄存器配置为相应的格式。

总之,希望您能支持!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 音频团队专家:

     能不能帮我检查一下、给我一些推理。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

          在工作前必须初始化 TAS5805M 的寄存器。 初始代码非常多、因此我们有一个特定的软件(PurePath 控制台3)、可让客户更轻松地进行开发。 建议您遵循 PPC3软件中转储的初始脚本。

           您需要应用两个软件:PPC3软件和 TAS5805M GUI。

          1.PPC3软件: https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE?_ticdt=MTYxNDMyOTg5MXwwMTc2NmU5NTk1NzgwMDBiNDIxNmZhN2Q2MzRhMDMwNzIwMDE2MDZhMDA3ZTh8R0ExLjMuMTc0MDYwNDkzLjE2MDgxNzMwNjh8MA#downloads

          TAS5805M GUI: https://www.ti.com/tool/TAS5805-SW?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software

          您可以使用 PPC3软件来调试 TI EVM 和您自己的系统板。  

           此外、您还可以参阅 TAS5805M 主页 :https://www.ti.com/product/TAS5805M?keyMatch=TAS5805M&tisearch=search-everything&usecase=GPN、获取 I2C/I2S 格式

           它包含数据表/EVM 用户指南。

           我们还建议您观看有关 PPC3和 EVM 用法的培训视频:https://edu.21ic.com/lesson/2269      (__LW_AT__PPC3 & TUNING)

    BRS

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon:

     感谢您的回复、我会 将 其转发给我们的固件团队。

     我们将向您提供反馈、如果在调试期间遇到其他问题、希望获得更多支持。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon:

     早上!

     关于 AVDD (pin13)、它的输出是否 取决于什么条件?

    现在,我们的电路板没有在这个引脚上输出5V 电压,其它电压是正常的。

    能不能给我一些建议。

    BTW:  

      我无法立即下载 PPC3 GUI、将发出 请求 并等待伺服日。

    对吗?

    如果您有方便、可以给我发送其他链接吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

          从数据表中可以看到、AVDD 是由内部 LDO 从 PVDD 生成的。  此外、如果您未完全启动 TAS5805M、则它将不会进入播放模式、并且 LDO 将不会打开。 因此 AVDD 不会输出5V 电压

           2. 我们只有应用软件的链接、您需要 TAS5805M EVM 与软件配合使用。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TAS5805MEVM&keyMatch=TAS5805MEVM&tisearch=search-everything

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

     我们在调整固件期间仍然遇到问题、 当 ALC4050在 I2C 上发送0X5A salve 地址时、TAS5805不会响应任何 ACK。

    因此、到目前为止、我们无法从 ALC4050将任何 I2S 与 TAS5805通信。

    它们可能是什么类型的?

    您能给我一些介绍吗?

    下面的波形供您参考并发送我们的原理图供您查看。

    e2e.ti.com/.../soundbar_5F00_amp_5F00_t0_5F00_0320.pdf

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

         您确定您的 I2C 命令正确吗? 因为从我的角度来看,似乎根本不会写0x5a… 您似乎将 SDA 移位一位。

    BRS  
    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon:

     关于您提到 TAS5805的地址(0X5A)、我们已经在电路板上尝试过它、但还没有任何 ACK。

    我们尝试将 I2C 总线上的高拉电压从1.8V 更改为3.3V。

      在3.3V 上拉期间、放大器似乎会收到 ACK (如下所示)。

    PS:我们的板现在使用1.8V、因为麦克风处理关系。

    TAS5805是否 必须拉高至3.3V? 因为它 可以支持  数据表中所述的1.8V 和3.3V 电压。

    可以帮助我检查此项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建平、您好、

    无论您的 DVDD 电压是多少、都是您应该用于 I2C 的上拉电阻的值。 TAS5805支持1.8V/3.3V DVDD。

    您使用的是定制板还是 TAS5805MEVM?

    此致、

    Luis