This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:输出为40kHz 2伏- 2 Ω

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993431/tpa3255evm-40khz-2-volt-at-the-output---2ohm

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3255

尊敬的 Sirs:

我使用的是 TPA3255EVM 单通道 PBTL。

在输出端、我始终观察到大约40kHz 2Vpp 的杂散。 如何消除杂散?

此致

Gian Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gian、

    您是否有这些杂散的示波器捕获、以帮助我获得更好的视觉效果?  

    谢谢、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      杂散大约为400kHz、而不是40kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有400kHz 杂散的1kHz 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gian、

    哦、您的意思是400kHz、而不是40kHz! 您是否已将 TPA37181的开关频率设置为450kHz? 您是否还在使用 EVM 或您自己的电路板?  

    我怀疑这实际上可能是由器件开关频率引起的纹波。  我建议查看 LC 滤波器设计应用手册 、以更好地了解什么是纹波。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gian、

    您使用该器件测试的开关频率是多少? 如果是450kHz、您是否可以将其切换至600kHz、以查看纹波是否也发生变化?  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于无响应、关闭此线程。

    此致、

    Robert Clifton