This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:内务处理模式输出削波电平

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994314/tas5825m-house-keeping-mode-output-clip-level

器件型号:TAS5825M

各位专家、您好!

我对 TAS5825的削波电平有疑问。
当我们比较44.1 I2S 输入和48 I2S 输入时、我的客户发现输出的削波电平不同。
它们使用默认设置。

然后、您会告诉我以下几点吗?
・这是预期行为吗?
・是否需要为两种 I2S 输入实现相同的削波电平?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    您能否共享.pppc3文件以便我们进行基准评估? 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于无响应、关闭此线程。  

    此致、

    Robert Clifton