This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:器件不会在 I2S 主控模式下开始播放

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997703/tas5756m-device-does-not-start-playing-in-i2s-master-mode

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TAS5754M

尊敬的 TI 团队:


我们希望在 I2S 主控模式下使用 TAS5756M。 因此、根据采样率系列到引脚22 MCLK、我们提供24.576MHz 或22.5792MHz 作为主时钟。 一旦我们启动 PCM 流、DAC 输出将提供正确的正弦信号、但 AMP 立即静音。 如果器件在启动 I2S 流之前设置为静音(通过 HW MUTE 引脚)、我们可以将其取消静音、并使其"播放"。 不过、我们注意到输出噪声很大。 器件和电感器在热关断前会发热、但不会振荡、更像是高放大噪声。
如果我们在 I2S 从模式下使用同一电路板、则一切都运行良好、无静音、无噪声或发热。 我们假设器件在内部使用 PCM512x DAC (内核)。 因此、我们使用与其他基于 PCM512x 的设计相同的 Linux 驱动程序、而另一个设计在这两种模式下均可正常运行。 我还尝试使用 i2c 命令编写 PLL 配置、但没有成功。 我还阅读了这里的所有 TAS575x 论坛主题、但无法获得任何进一步的提示。 已尝试禁用时钟检测...遵循数据表 TAS5754M 的编程提示。 P37、8.3.3.1… 甚至发现 TI 建议不要使用主控模式....
作为起点、您是否有任何已知良好的用于该用例的寄存器设置? I2S 主器件、任何标准音频采样率都没关系。

谢谢、此致、
Joerg