This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA301:数据表上的低通滤波器未按预期工作。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997764/tpa301-low-pass-filter-on-datasheet-not-working-as-expected

器件型号:TPA301

我们将 TPA301与两个 MEMS 麦克风结合使用。 我们使用数据表方程来过滤麦克风信号、但不会过滤任何信号。 滤波信号与未滤波信号的频率响应基本相同。 我们使用该放大器的情况是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    原理图和计算得出的滤波器截止频率看起来正确。

    您提到使用或不使用滤波器时的响应是相同的、 您能否共享测试测量结果? 什么是输入信号? 对于高于6kHz 的信号、两种情况在输出端是否显示相同的振幅?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器