This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:自动复位

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997539/tpa3138d2-auto-reset

器件型号:TPA3138D2

尊敬的团队:

在 PBTL 模式下尝试使用 TPA3138D2进行设计时遇到了一些问题。
正如下面的视频中所示、TPA3138D2正在持续复位、首先我认为这可能是由于启动期间的 OVP、但当我限制 TPA3138D2的输出功率时、电流仍然相同、
我使用12v 2A 电源、同时在仪表上监控输出仅超过10W。
该电路在 PBTL (单声道)模式下运行。 我在此设计中使用的是4R 25W 扬声器。
这是一个非常紧迫的问题。 我的截止日期是5月6日。
有人对此事有任何想法吗?

我尝试为 PLimit 更换分压电阻器、但仍然无法正常工作、更改扬声器输出端的 LC 也无法正常工作。

非常感谢 much.e2e.ti.com/.../836055425833916829.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我检查了您的原理图、我建议您对 PBTL 高功率输出使用 LC 滤波器。 您可以参考数据表中的 PBTL 设计、如图21所示。

    您是否检查了 SD/Fault 引脚? 发生问题时、引脚是否拉至低电平?

    我还建议您首先断开扬声器、并检查 PWM 输出是否正常。

    此致、

    Derek