This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:如何设置次级 ADC HPF 的双二阶系数并使其正常工作

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996472/pcm1865-how-to-set-the-biquad-coefficients-of-secondary-adc-hpf-and-make-it-work

器件型号:PCM1865
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC5140

大家好、

我们使用了 TI Biquad 系数计算器、获取 了 Biquad 系数、并对 PCM1865的寄存器进行了写入操作、作为附加的图像、但它无法按预期工作。

您能否展示设置 次级 ADC HPF 双二阶系数的步骤?

如果需要任何其他信息、请告知我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您能否澄清一下滤波器未按预期工作意味着什么? 您如何验证滤波器响应?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    请参阅随附的文件。 无论是否设置双二阶系数、捕获的音频数据的频谱都没有差异。

      e2e.ti.com/.../test_5F00_hpf_5F00_customized_5F00_fc_5F00_600.wave2e.ti.com/.../test_5F00_hpf_5F00_default.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我很难理解你提出的猜测。 您是否正在测量来自次级 ADC 路径的数据? 请注意、双二阶滤波器设置不会影响主要音频路径 ADC、仅适用于次级 ADC 以过滤能量信号。 此器件中的主要音频路径没有可编程双二阶。 如果您需要此功能、我建议您查看 TLV320ADC5140。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    是的、数据是从次级 ADC 路径测量的。 实际上、有4个麦克风连接到其他电路板上的 VINL1、VINR1、VINL2、VINR2。 我们将 GPIO3设置为 DOUT2与 DOUT 合作、通过 I2S 捕获4个麦克风信号、效果良好。 但是、关于从次级 ADC 路径测量的数据、在应用我之前介绍的双二阶系数后、600Hz 以下的频谱不会被截断。 根据您的解释、双二阶系数应该生效、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    数据表的第9.5.5节概述了更新 DSP 系数的过程。 如果您有任何疑问、请查看并告知我! DS 中给出的示例用于更新信号恢复和损耗阈值以实现能量感应功能、但您可以按照相同的过程更新 LPF 和 HPF 系数。 您只需将使用的存储器地址更改为相应的系数。 如 DS 中所述、您应该使器件静音、直到完成对系数的写入、并且必须应用时钟才能使写入工作。

    您还可以使用 PCM186x GUI 作为参考、因为 GUI 中有一个双二阶生成工具:

    为了测量次级 ADC 频率响应、您必须在6通道 TDM 模式下运行、然后通道5上将显示 HPF 数据、通道6上将显示 LPF+HPF 数据。 以下是使用此配置进行测量的示例:

    此外、还必须确保为次级 ADC 选择了有源通道以查看任何内容、否则只需测量 ADC 的噪声。

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="277711" URL"~/support/audio/f/audio-forum/996472/pcm1865-how-to-set-the-biquad-coefficients-of-secondary-adc-hpf-and-make-it-work/3684913 #3684913"]:[/quot]

    你好、Zak、

    我们按照 第9.5.5节中的过程更新 HPF 系数。 我们稍后将向您展示我们写回的寄存器。 但首先、我想知道、 6通道 TDM 模式是否是使 HPF 正常工作的唯一模式? 带有 DOUT2的 I2S 模式是否与 DOUT 配合使用来捕获4个麦克风信号会使 HPF 起作用? 我们已经验证了 I2S (DOUT 和 DOUT2)可以捕获4个麦克风信号。 HFP 是否正常工作不应取决于数字接口模式、对吧? 第二、请帮助检查 我们之前发布的双二阶系数吗? FC600是否正确? 因为我们  还没有 PCM186x GUI。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我还附上了读取和写入双二阶系数寄存器的日志。 另请帮助您进行检查。

    e2e.ti.com/.../3060.PCM1865_5F00_Biquad_5F00_Coefficent_5F00_RW.log

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    由于可编程高通滤 波器仅适用于次级 ADC、而不适用于您的麦克风连接到的4个主要 ADC 通道、因此观察您已编程的 HPF 和 LPF 响应的唯一方法是在6通道 TDM 模式下运行。 否则、来自次级 ADC 的数据不包含在 TDM 数据输出中。

    在我看来、您好像 想要为您的音频通道进行高通滤波器编程。 遗憾的是、主音频路径 ADC 高通滤波器可以关闭、但不可编程。 如果启用、则固定为1Hz。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的解释。  

    非常感谢。