This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAX197 Vs=+/-18V、RL=600欧姆条件。 它能正常工作吗?

Guru**** 1472095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA197, OPA1652, OPA1662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997517/opax197-vs--18v-rl-600-ohms-conditions-will-it-work-correctly

主题中讨论的其他器件:OPA197OPA1652OPA1662

我需要使用由+/-18V 供电的运算放大器驱动 RL = 600欧姆、以实现超过15-16V (峰值)的输出电压。 OPAX197是否是正确的选择? 数据表信息指示高输出电流、但在600欧姆时测量结果中没有数据。 只有2K 的结果。 我应该预期 THD+N 和余量会下降什么? 这一点是否合理、或者这些条件对于该放大器而言已经太难了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、V 666、

    OPA197精密运算放大器在600 Ω 负载和+/-18V 电源下可能提供至少15V 的峰值电压、但我们尚未对该器件进行此类负载服务的特征描述。 当然、THD+N 会降低、因为开环增益(AOL)将降低600 Ω 负载阻抗。 了解它是否 完全满足 您所需的性能的唯一真正方法是在您的电路中进行测试。

    一种更好的替代方法可能是使用以某种方式具有600 Ω 负载的运算放大器。 大多数 TI AudioPlus 运算放大  器在600 Ω 负载下确实具有一定的特性、因为这是一种常见的音频负载阻抗。

    查看 OPA1652和 OPA1662数据表、您将在600 Ω 负载下的典型特性曲线 THD+N 中看到。 然后、查看 输出电压与输出电流间的关系曲线、您可以看到它们针对输出电流电平通常产生的输出电压摆幅。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1652.pdf

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1662.pdf

    此 URL 将引导您了解更多音频运算放大器:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/soundplus.html

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程