This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:针对线路输出音频的 PCM1774原理图验证

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997131/pcm1774-pcm1774-schematic-validation-for-line-output-audio

器件型号:PCM1774

您好!

我将 PCM1774音频 DAC 用于可穿戴设备、我想确认线路输出而不是耳机的原理图。


-我是否需要在 HPOL 和 HPOR 上添加一个10K 电阻器以实现阻抗匹配,因为耳机的 RL = 10k Ω 而不是16Ohm?

-使用两个独立的电源为芯片的模拟和数字部件供电是否好? 在本例中、我将3.3V 用于数字、将3V 用于模拟

-使用 SAI 而不使用 I2S 是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jabrane、

    1:您无需添加10kΩ Ω 即可实现阻抗匹配。

    2.通常最好提供低噪声模拟电源。  如果您的3.3V 噪声较低、您可以将它们全部连接到同一电源。

    我的理解是处理器中的 SAI 模块具有 I2S 支持。  该器件仅支持 I2S 输入(与 DSD 相反)。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们将扬声器直接连接到 HPOL 和 HPOR、而不是耳机插孔

    根据 ST 参考设计、它们将添加额外的电阻器、如下所示、电阻值为30 Ω 和40 Ω

    2.对于高通滤波器、我希望得到20Hz 的 Fc。 是否有任何公式可以更改数据表中输入的电阻器值以获得该频率?

    3.我害怕突然的噪音问题或伪像。 我是否需要任何额外的电路来防止除添加电容器之外产生任何类型的噪声

    非常感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jabrane、

    2. FC 将由扬声器的阻抗、串联电阻以及电容决定。  否则、它只是一个 HPF (FC = 1/(2×PI×R×C)。

    3.咔嗒声或砰砰砰声最常见的原因是时钟错误以及启动和关断期间的原因。  通常、完全处理这些问题的唯一方法是实现外部静音器件、但这可能会成本高昂、并且很难检测所有故障检测。  您可能会考虑将电路添加到电路中、但在评估电路后才会将其填充。

    谢谢、

    Paul