This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:TS3A227E 的替代产品

Guru**** 2991230 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E, TS3A226AE, TS3A225E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997518/ts3a227e-replacement-for-ts3a227e

器件型号:TS3A227E
主题中讨论的其他器件: TS3A226AE、 TS3A225E

各位专家、您好!

我们是否有任何建议的 TI 解决方案来替代 TS3A227E? 似乎没有可供客户在其系统中评估的样片、而且供应也很紧张。 非常感谢!

此致、

Ann Lien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我们还有另外2个3.5mm 自主插孔开关、但它们可能/可能不适合您尝试完成的应用。

    另外两个选项是 TS3A226AE 和 TS3A225E。  

    TS3A226AE 是我们提供的最小解决方案、但它在227E 中失去了以下功能:

    • 无法对器件进行编程- 无 I2C 引脚。  
    • 无耗尽型 FET - 当 VDD = 0V 时、插入附件时可能会产生嗡嗡声
    • 无按键检测功能- IC 本身不支持附件上的按钮
    • 无感应线路-这些线路有助于提高其他两个器件的检测精度。  

      如果您需要简单的检测方案、并且不想将器件配置为远离默认设置、则该器件是一个不错的选择。 它支持检测3极和4极 音频附件 、并具有与227E 相同的检测功能。

    另一个选项是 TS3A225E、该器件提供与227E 类似的功能、包括 I2C 编程、但有以下差异:

    • I2C 通信上的 NO /INT 引脚- IC 上没有独立的中断标志引脚。
    • 无耗尽型 FET - 当 VDD = 0V 时、插入附件时可能会产生嗡嗡声
    • 无按键检测功能- IC 本身不支持附件上的按钮

      如果您希望保留通过 I2C 配置器件的功能、但由于缺少/INT 引脚、则必须对固件进行一些更改、这些更改与227E 略有不同。 它提供与其他两个器件相同的检测方案、并且可以自主正确路由插入的附件。  

    如果您在应用程序中使用按键检测、则必须采用与其他两个选项不同的方法、因为我们没有在其中集成此功能。 但是、如果这不是应用的一部分、则其他器件之一应该能够满足大量应用需求。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson