This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:在非常低的频率下工作?

Guru**** 2588865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997145/tas2505-q1-works-at-very-low-frequency

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

你好。

该器件是否可以在0.1Hz 等极低的输出频率下使用? 是否有任何其他类似器件可以在如此低的输出频率下工作?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、  

    我正在查看此主题、并将很快回复。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    对于我们的大多数音频放大器而言、0.1Hz 太低。 音频范围从20Hz 开始、因此低于此频率时、未指定性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器