This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:未使用和连接 PDM 接口

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2560EVM, TAS2560, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995233/tas2560-pdm-interface-not-used-and-connected

器件型号:TAS2560
主题中讨论的其他器件:、 TAS2562

大家好、

在模式3 (I²S 回放)下使用时、是否可以使引脚 PDMCLK 和 DOUT 悬空?

我们的产品是用于平板电脑的集线站、集成了5W 4 Ω 全频扬声器。  扬声器供应商推荐使用 TAS2560。 我们计划在模式3中使用 TAS2560并进行 μ I²S 播放。  我们的 MCU (STM32F103)提供1 μ I²S、主/从、仅发送/接收。 我们希望使用 TAS2560EVM 为扬声器找到良好的寄存器设置、并且不再在最终产品中进行任何音频处理。 这听起来像是一个合理的计划吗?

此致

Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakob、

    首先、让我评论一下 TAS2562。 这是 TAS2560的更新版本、具有更高的内部升压范围、可在扬声器需要更高功率时使用。

    关于 PDMCK 和 DOUT 引脚、可以将这些引脚保持悬空、没问题。

    请告诉我们您希望使用的 MCLK、WCLK 和 BCLK 频率以及数据格式。 我可以支持在我的一侧进行测试、并提供有关测试的脚本和说明。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的建议、现在我们将继续使用 TAS2560。

    我计划使用44kHz 的音频采样频率、32位帧为24位。 因此、我假设以下频率:

    WCLK = 44kHz

    BCLK = 2、82MHz

    MCU 的可输出 I2S MCLK 为72MHz、高于最大4915MHz MCLK 输入。 有关 hte 频率的说明和最佳实践将会很有帮助!

    此致

    Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我让我更深入地锁定到了时钟中。 我现在可以更加精确一点:

    MCLK:72MHz

    Fs:44、1kHz

    数据:24位

    帧:32位

    通道:2 (L/R)

    -> BCLK:2、82MHz

    ->WCLK:44.1 kHz

    由于 MCLK 速度太快(72MHz > 20MHz)、我将使用 BCLK (2、82MHz)作为 PLL 输入。 P = 1、J = 16、D = 0 -> PLL_CLK = 45、1585kHz

    这应该是可以的、因为它们符合以下两个标准:

    PLL_CLK = 45、1585kHz = FS * 1024 = 44、1kHz * 1024

    512kHz < PLL_CLK/2^p = 1、112MHz < 20MHz

    TAS2560将配置为模式3、 PDMCK 和 DOUT 保持悬空。  不需要 MCLKL、因为 PLL_CLK 的 BCLK (2、82MHz)输入高于1MHz。 MCLK 引脚也将保持悬空。 这是正确和良好的做法吗?

    我将在2个通道上发送 L 和 R 信号、单声道输出的输入混合将由 TAS2560完成。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakob、

    您的分析和计算似乎正确、您应该能够使用这些值。
    无论如何、我建议使用 PPC3来获取配置文件:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器