This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:备选扬声器放大器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1, TPA2018D1, TPA2016D2, TLV320DAC3120, TAS2505, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996132/lm48100q-q1-alternate-speaker-amplifier

器件型号:LM48100Q-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA2028D1TPA2018D1TPA2016D2TLV320DAC3120TAS2505TLV320DAC3100

您好!

我们在现有的2个产品中使用以下2个扬声器放大器。

扬声器放大器:
LM4666SD/NOPB
LM48100QMHE/NOPB

您能否为新产品开发推荐最新推出的(新版本)扬声器放大器?

规格:

音频输入类型:模拟输入(模拟线路输入)
扬声器声道:单声道
输出功率(W):大约2W
SNR (dB):约为100
THD + N @ 1kHz (%):大约0.04kHz
控制接口:I2C
闭环/开环:闭环
PSRR (dB) :> 70

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有多种模拟输入放大器可供选择、为了更好地匹配、我想问几个有关要求的问题:

    • 控制接口的用途是什么? 仅增益设置?
    • 负载使用的是4欧姆还是8欧姆?

    为了提前提供一些选项、您可以查看 TPA20x 器件、其中一些器件具有 I2C 控制接口。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    请在下面查找您的问题的答案-

    • 控制接口的用途是什么? 仅增益设置? 是的、它用于增益设置
    • 负载使用的是4欧姆还是8欧姆? 无论使用4欧姆还是8欧姆、我们都能正常工作。 扬声器尚未完成。 我认为8 Ω 扬声器更适合低功耗应用(2W)

    请注意、

    1) 1)我正在寻找较新版本的扬声器放大器。

    2) 2)这不适用于电池供电的应用。

    3) 3)避免使用 BGA 封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    大多数较新的器件采用 BGA 封装、但如果布局是需要考虑的问题、则引脚数不高。 您可以考虑 TPA2018D1/TPA2028D1。 TPA2016D2与 QFN 封装选项类似、但具有立体声。

    其他选项包括模拟和数字输入、如 TAS2505、TLV320DAC3100 / TLV320DAC3120。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器