请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995748/tas2505-q1-short-to-power-question
器件型号:TAS2505-Q1尊敬的团队:
我们的器件可以支持电源短路功能。 我想确认该电源是12V 还是5V? 我们希望此功率为12V。
在我们的数据表中、我们的器件支持9kHz-96kHz 采样率、因此 Fs=24kHz 是可行的、对吧?
此外、我们的 MCLK 是否具有相位要求?
谢谢、此致、
雪利