This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0202:在关断引脚运行时观察到噼啪声

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994825/tpa0202-pop-observed-while-operating-shutdown-pin

器件型号:TPA0202

您好!

我使用 TPA0202PWP IC 播放立体声音频。  

请按以下方式查找设计 PDF:

e2e.ti.com/.../TPA0202-Audio-Amplifier-Design.pdf

我面临以下描述问题:

'每当 IC 退出关断状态时、在固定间隔55至58ms 后、在扬声器端子上观察到干扰。 我们还隔离了 MCU DAC 提供的输入信号、仅操作关断引脚、我们可以在固定间隔内每次观察相同的干扰。"

请找到我们观察到的内容。

请告诉我们我们可以在设计中加入哪些内容来解决该问题。 另请注意、所选的所有组件都满足数据表中提到的 BTL 和 SE 配置公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    这里我猜是器件周围无源器件的充电时间长于器件内部偏置的斜升时间。
    一个可能的尝试是在旁路引脚上使用更大的电容器、这将使斜坡更长、并且由于器件仍未完全上电、伪迹不应通过器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器