This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:TAS2110电路原理图检查

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994203/tas2110-tas2110-schematic-check

器件型号:TAS2110

您好 TI,团队

我目前有一个使用 TAS2110的模块项目。 帮助检查原理图是否正确  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究这一点、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的回答。
    进一步审阅原理图后、一切正常、只需对 PVDD/VBST 连接进行评论:

    • 似乎只有一个去耦电容器、其额定电压为16V。 建议选择组件、以便在指定的升压电压下、直流电压导致的降额电容不低于4uF。
    • 我假设您打算使用外部 PVDD 电压、因此不会使用 VBST。 是这样吗?
    • 如果使用 VBST 为 PVDD 供电、建议将额外的电容放置在靠近每个 VBST 和 PVDD 引脚的位置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器