This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:可闻调制噪声

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993372/tlv320aic3104-audible-modulated-noise

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

我的客户正在评估其系统上的 TLV320AIC3104。

输入小白噪声时、可以听到附加的调制可闻噪声。

e2e.ti.com/.../AIC3104-noise.wav

噪声的频率(间距)取决于白噪声的音量。

是否有任何权变措施来避免这种可闻噪声?

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    您能否提供一些有关编解码器配置的更多信息、例如:

    -请提供器件的 I2C 寄存器转储。

    时钟信息、例如 WCLK、BCLK 和/或 MCLK 频率

    -这看起来在录音路径上,这是正确的吗?

    您能提供原理图吗?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢你的答复。

    我发出友谊请求以提供上述信息。

    可以接受吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    "录制路径"是什么意思?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我已接受您的朋友请求。  

    记录路径是指 ADC 的模拟输入和数字输出。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢您的支持。

    我在一段时间前发送了一些文件。

    请参阅它们。

    >-这看起来在录音路径上,这是正确的吗?

    是的、没错。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    CLK 频率如下所示;

    WCLK:48kHz、BCLK:3.072MHz、MCLK:12.288MHz、

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    对这里的拖延深表歉意。  

    我查看了寄存器配置、器件看起来配置正确。 接下来、我 有几个问题:

    -您如何将此白噪声馈送到编解码器?

    -是否可以发送输入文件以便我可以在评估板上测试此文件?  

    -如果正弦波被发送到器件会发生什么情况? 客户能否执行正弦波记录?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    -您如何将此白噪声馈送到编解码器?

    实际上、它们不会输入信号。

    ADC 和 DAC 仅通过 DSP 连接以获得音量。

    -是否可以发送输入文件以便我可以在评估板上测试此文件?  

    如上所述 、它们不输入信号。

    -如果正弦波被发送到器件会发生什么情况? 客户能否执行正弦波记录?

    他们正在确认。

    我还有另外两个信息。

    ・当 HPF 设置为 fc=20Hz 时、此噪声被消除。

    ・以下文件是此噪声的频谱。

    e2e.ti.com/.../3326.3104-noise-caused-by-white-noise-at-1.1kHz.xlsx

    此致、

    Kuraqmochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    由于所有器件规格都是1kHz 正弦波输入规格、因此很难说出编解码器在白噪声输入下的行为方式。 客户使用白噪声作为测试是否有原因?

    此致、

    Aaron Estrada