This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:可在-40C 下运行

Guru**** 2521030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886, TPA3116D2-Q1, TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992451/lm3886-potential-operation-at--40c

器件型号:LM3886
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2-Q1TPA3255-Q1

我们使用 LM3886已超过15年、取得了巨大的成果。  一些新应用正在询问工业温度范围的使用情况。  虽然器件存储条件在-40°C 至85°C 的温度范围内足够、但运行条件会有一点短。  在指定的-20C 以下运行时出现的任何问题的性质是什么。  是否存在任何可靠性问题、或者是否不符合某些规格?  如果是、是哪一个呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我很高兴听到大家都喜欢 LM3886! 该器件是在数年前开发的、因此我无法向您提供将-20C 的选择确定为最小运行限值的确切原因、但您的直觉可能是正确的。 它们中的任一种是工作温度低于-20°C 时的可靠性问题、器件不符合数据表中设置的规格、或者两者兼而有之。 无论采用哪种方法、我都不建议您在超出数据表规格的情况下运行器件!

    也就是说、我可以帮助您找到替代器件! 我们有许多额定温度低至-40°C 的汽车放大器。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,不是我所希望的,而是一个公平的答案。  这个问题可能会再次被问及、因此、尝试选择几个我们可以做一些测试的方案似乎是值得的。  总体而言、我们当然会寻找类似的规格、但其中一个特别重要 的规格是在1.2至3欧姆范围内驱动低阻抗负载的稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    运行时、需要具有广泛的工作温度范围、因此汽车器件将是一个良好的开端。 我不确定您的电源电压是多少。 您可以分享吗? 此外、信号所需的输出功率也将有所帮助。

     TPA3116D2-Q1可能能够正常工作。 数据表中的最小阻抗为1.6欧姆。 但是、最小阻抗来自确保放大器在电压削波之前不会遇到电流削波(和过流)。 因此、我需要知道驱动阻抗负载所需的功率。  

    另一个可能工作的放大器是 TPA3255-Q1。 该器件支持高电压电源、并可将阻抗驱动至高功率级别。   

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    对于 LM3886、我们使用+/-15V 电源、但 TPA3116D2-Q1看起来是电压和功率的理想选择。  切换到单个24V 电源是合理的。