This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:差分输入配置的噪声

Guru**** 2544460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994358/tlv320aic3104-noise-of-differential-input-configuraion

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

当 AIC3104配置为差分输入模式时、可以听到噪音。

(请在听到噪音时增加音量)

e2e.ti.com/.../VD028_5F00_LINE_5F00_IN_5F00_DIFF.WAV

即使输入通道通过电容器连接到 GND、也可以听到该噪声、在单端模式下也无法听到该噪声。

这种噪声是由什么引起的?

我已经将原理图发送给 Aaron - San、

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    有几个线程看起来是相关的。 可以在一个公共线程上工作吗? 在使用不同的线程和相同的器件配置/原理图时、这可能会令人困惑。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    我想对该主题进行提问、因为在一个主题中出现多个主题的情况下、我会感到困惑。

    此致、

    Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    明白。 对于噪声、是否可以执行 FFT 来查看编解码器的本底噪声?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    我的客户确认以上内容。

    您能否在 EVM 上听到相同的噪声?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    不具有0dB PGA 增益。 用于检查本底噪声的 FFT 确实会有所帮助。  

    此致、

    Aaron Estrada