This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:要求进行 PCM4202设计审查

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996965/pcm4202-asking-for-the-pcm4202-design-review

器件型号:PCM4202

您好、先生、

 

我的客户希望设计 PCM4202。

您是否会查看原理图并提供意见?

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SHH、

    总体原理图对我来说很好。 我建议将 VDD 和 VCC 引脚上的旁路电容增加到33uF、如数据表中所示!

    最棒的

    Zak