This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:PCM5242 EVM 电路板未上电

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242RHBEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996323/pcm5242rhbevm-pcm5242-evm-board-not-powering-up

器件型号:PCM5242RHBEVM

我想获得一个替换板。

电路板不再上电。  插入 USB 端口时、没有 LED 亮起。  我尝试了不同的电缆和不同的计算机。  计算机在 Windows 的设备管理器中看不到设备。

我于4月15日向 TI 订购了该产品。 2012。  TI 订单号为 T01278351。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    USB 是否消耗高电流? 接头可能已损坏? 您是否已尝试更换 USB 电缆?

    这是否在过去9年中损坏过?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在第一篇文章中所说的那样,我尝试了不同的电缆和不同的计算机,但并不幸运。  当我第一次得到它时、它工作了几天。  现在它不加电。  电路板上的电源稳压器是否损坏?  我完成了大部分基本的故障排除。  如果您想让我尝试一些东西、请告诉我。  如果我可以获得一个新的、请尽快发货、因为我正在等待电路板继续我的项目。

    谢谢

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、为了澄清这款 EVM 是9年前订购的? 或者、您是在2021年4月订购了这款产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我于4月15日向 TI 订购了该产品。 2012。  TI 订单号为 T01278351。  它是 PCM5242RHBEVM、正如我在开场申请中所说的那样。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我可以提供替代产品、因为我们有此 EVM 的库存、但有例外。   

    请通过 frost@ti.com 向我发送一封包含 以下信息的电子邮件:

    客户公司名称

    客户名字

    客户姓氏

    客户地址

    中文客户地址(如果在中国)

    客户所在城市

    邮政编码

    国家/地区

    州或省

    客户电话号码

    客户电子邮件

    谢谢、

    Paul