This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:PD 输入端接

Guru**** 2814415 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997156/opa1637-pd-input-termination

器件型号:OPA1637

大家好、

我的客户在 音频前置放大器中使用 OPA1637、数据表提供了在不使用磁粉末时如何终止/PD 输入(断电)的冲突信息。

一些示例和文本告诉他们连接到 V+轨、而其他示例和文本则告诉他们只需将其悬空。

对客户而言、/PD 似乎是由电流源在内部"上拉"的、因此他们不知道为什么这么多示例显示它连接到 V+轨。

如果不使用、连接到电源轨是否有任何具体的好处、或者我是否可以将其悬空?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol、

    我已联系我们的团队以获得答案。 我将在明天向您提供最新的澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol、

    我联系了我们的系统团队、实际上存在冲突的信息。 我们的结论是、尽管如您所述、引脚在内部上拉、但如果未使用该引脚、最好连接到电源轨。 一些客户会在此 PD 引脚上放置大电容器以实现抗噪。 假设该引脚在本例中被视为低电平(电容充电)。 考虑到下面的注释、输入电流可能会超过10mA 规格、并且可能会发生损坏。 因此、如果不使用、连接到电源轨将防止这种情况发生。