This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:OPA1642

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997121/opa1642-opa1642

器件型号:OPA1642

我的问题是、OPA1642运算放大器内 ESD 二极管的电容的焊球编号是多少。

我将 OPA1642用作光电二极管的跨阻放大器。  TIA 增益(TIA 是一种电容式 TIA、其后面有一个电压增益级)具有大约2GHHm 的互阻抗、因此输入电流非常小、动态范围为2pA 至5nA。  TIA 的带宽为17Hz 至4.3kHz。

我看到 TIA 输出端为60Hz。

我想知道、60Hz 是否可以通过 ESD 二极管的电容从电源引脚耦合到 OPA1642。

 我使用运算放大器模型(竞争对手的仿真工具中的通用运算放大器模型)和电源引脚和输入引脚之间的10pF 电容以及10mV、60Hz 的电源纹波执行了仿真、 我在仿真中看到的输出60Hz 纹波与我在示波器上看到的波纹相匹配。

我使用一条来自同相输入(位于接地电位)的迹线完全保护 OPA1642的反相输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已与我们的设计团队联系、了解他们对 ESD 二极管的电容值。 收到响应后、我将更新此主题。 感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经联系过我们的设计团队、他们说 ESD 电容可能约为5pF。